This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:EMAC 回送问题

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718503/launchxl2-rm57l-emac-loopback-issue

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我尝试通过尝试 EMAC 环回 TxRx 示例来测试 LAUNCHXL-RM57上的 EMAC。 我已经按照 HALCoGen RM57Lx 帮助页面中概述的方式设置了所有内容。 我将第一页和输入引脚多路复用器上的 PINMUX 都更改为默认值、因为我了解到这需要在使用 launchpad 而不是 HDK 时完成。 我正在获取 TX 中断、但不是 RX 中断、似乎从不在回送中接收到数据。 如果有任何帮助,将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob、

    您可以上传 HALCoGen 配置文件吗?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、

    我已上传请求的 HAlCoGen 配置文件。 谢谢你。

    -Jacobe2e.ti.com/.../0407.TestEmac.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人能够查看我的 HALCoGen 设置?

    -Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob、

    很抱歉、我没有看到您上传配置文件时的通知。 此文件不显示您所做的任何配置。 您还能包含.dil 文件吗?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、我已附加了您在 zip 文件中请求的两个文件。 感谢您查看它们

    -Jacobe2e.ti.com/.../4544.TestEmac.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、

    您是否有机会查看我的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob、

    对于 EMAC 环回测试、您需要一个外部软件狗将 TX 路由回 RX。 你那是吗?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有一个环回插头。 我通过连接引脚1和3以及引脚2和6实现了这一步。 我得到一个 TX 中断、但不是 RX 中断。 我的所有设置是否都正确?

    -Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、当我在机器上打开 HALCoGen 项目时、PINMUX 设置看起来是空白的。 您确实需要更改引脚多路复用器、以便能够在相关端子上输出 MII 信号。 默认的引脚多路复用设置将不起作用。

    此致、
    Sunil