This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S6965:PC 软件实用程序或定位器无法在网络中定位器件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718714/lm3s6965-pc-software-utility-or-locator-unable-to-locte-device-in-the-network

器件型号:LM3S6965

我们一直将 LM3S 系列用于串行转以太网器件。 我们还开发了一个实用程序、用于显示网络中存在多少个设备以及 IP 地址和 Mac 地址。 现在问题是定位器实用程序无法检测同一连接网络中的设备。

我们在软件中使用了"套接字 API"来检测网络中的网关。如果假设使用定位器实用程序在同一台笔记本电脑上使用"UDP 客户端 API"、则可以在同一网络中检测到网关设备。

此问题仅在笔记本电脑之一上发现。其他计算器上未观察到。

我们无法找到根本原因

请勿庸置疑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我对你的问题不是很清楚。 很抱歉,我需要作一些澄清。

    1.我假设定位器实用程序在具有相同子网掩码的同一网络上的 PC 上运行,对吧?
    2.您是否有两种不同的定位器实用程序,一种使用套接字 API 编写,另一种使用 UDP 客户端 API 编写? 我不清楚套接字 API、UDP 客户端 API 和定位器实用程序之间的关系。
    3.当其中一台笔记本电脑无法在网络上找到设备时,正在运行哪个实用程序(套接字 API 定位器或 UDP 客户端 API 定位器)?
    4.有多少台运行相同定位器实用程序的笔记本电脑能够在网络上查找设备?
    5.有一个查找程序实用程序是 TivaWare 的一部分。 您能否在不起作用的笔记本电脑上运行此实用程序? 此实用程序位于 /tools/bin/finder.exe
    6.您能否比较不工作的笔记本电脑和工作的笔记本电脑之间的 Wireshark 捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的天  très——最棒的酒店!

    即使没有(入计)"kiss"(kiss")-您使用此类"系统、逐步、单独确认" (即"kiss"方法)、也证明一定会为您的海报生成最佳和最快的诊断结果。

    也许有一天-一个更加开明的 e2e -可能(允许)"亲吻"-以及它的巨大优势-这将使您的客户用户受益...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles、Locator 是我们基于 TI 提供的 Finder 实用程序定制的收费系统

    请查找答案

    1.我假设定位器实用程序在具有相同子网掩码的同一网络上的 PC 上运行,对吧?

    是的


    2.您是否有两种不同的定位器实用程序,一种使用套接字 API 编写,另一种使用 UDP 客户端 API 编写? 我不清楚套接字 API、UDP 客户端 API 和定位器实用程序之间的关系。

    否 然而、在出现问题后、我们已经使用了这两种方法来解决这个问题


    3.当其中一台笔记本电脑无法在网络上找到设备时,正在运行哪个实用程序(套接字 API 定位器或 UDP 客户端 API 定位器)?

    基于套接字


    4.有多少台运行相同定位器实用程序的笔记本电脑能够在网络上查找设备?

    我们尝试 了许多笔记本电脑、但发现了两台到三台笔记本电脑上的问题

    5.有一个查找程序实用程序是 TivaWare 的一部分。 您能否在不起作用的笔记本电脑上运行此实用程序? 此实用程序位于 /tools/bin/finder.exe

    很抱歉、我们没有尝试过这种方法。 我将在下周之前通知您

     此致

    Harshal L