This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:TMAS570LC4357 Launchpad

Guru**** 2591780 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719319/launchxl2-570lc43-tmas570lc4357-launchpad

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的先生/女士。

要 通过 UART (中断模式下一个10字节的帧)传输数据、应使用 LIN 1模块作为 SCI 兼容模式或 SCI3模块。我正在尝试使用 LIN1模块中的 scisend()作为 SCI 兼容模式来编写代码。 但无法实现。 我需要1Mbps 的波特率(精确)。我发现在 LIN1模块中可以实现精确1Mbps。 请帮助。我还需要接收数据(10字节的帧)@1Mbps。请帮助进行配置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 HALCoGen 配置 SCI 端口。 所有 SCI 端口均可配置为在1Mbs 下工作。 您可以在 HALCoGen 示例文件夹下找到一些示例代码。

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢先生/妈妈。 如果有任何与代码相关的问题,我会回来的。