This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224

Guru**** 2802665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719348/tms570ls1224-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224

需要 有关 CPU 非法操作和指令陷阱的详细信息、处理此操作需要什么?

安全手册中的要求:

Cortex-R4F CPU 包括针对非法操作和可用作安全机制的指令的诊断。 这些陷阱中的许多在复位后未启用、必须由软件配置。 强烈建议安装软件处理程序以支持硬件非法操作和指令陷阱。 有关启用陷阱的更多信息、请参阅 infocenter.arm.com/.../index.jsp 上的《Cortex-R4和 Cortex-R4F 技术参考手册》。 CPU 非法操作和指令陷阱的示例包括:•非法指令•浮点下溢和溢出•浮点除零•特权违反

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alok、

    Cortex R4F TRM 包含 CPU (FPU)在浮点指令中检测到的错误的说明。 在"FPU 编程器模型->系统寄存器->浮点状态和控制寄存器、FPSCR"部分中对这些进行了说明。

    您可以编写代码来故意导致这些违规、并确保 FPU 标记这些违规。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sunil 的回复。 我们实施了它,它按照预期工作。