This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TivaC 外设驱动程序库中的错误

Guru**** 2592260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/720406/tm4c123gh6pm-bugs-in-tivac-peripheral-driver-library

器件型号:TM4C123GH6PM

很抱歉、我们在这里有假日。

该库支持生成中断、例如、当 PWM 输出的计数器达到零时。

我发现它不是为所有可能的输出生成的。

此致、

吕德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否具体说明未生成中断的时间? 您能否展示能够重现此问题的确切代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将关闭此主题、因为我没有听到您的声音。 您可以重新打开线程或发布新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,他“有假期”是一个(非常)严格的执行者。 ("没有时间"进行5分钟的论坛更新-这会发现一个更大的错误!)