This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:为微控制器供电

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/723075/ek-tm4c1294xl-powering-the-microcontroller

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: TPS2052B

大家早上好。

我有几个问题要问。 我一直在使用 EK-TM4C1294XL 尝试一些代码、以了解它如何使用连接到计算机的 ICDI 调试端口执行。 现在、我需要将其安装到原型并使用电池为微控制器供电。 为此、我购买了一款使用固定输出方案的 LM7805稳压器、通过 BoosterPack 接口通过12V 电池为其供电。

我的第一个问题是、我在原理图中找不到我应该将稳压器的输出连接到的 BoosterPack 引脚。 JP1方案(电源控制跳线)不显示引脚 n°1是否映射到 BoosterPack 接口的另一个引脚。

此外、我是否应该关心 TPS2052B 不使用 LM7805提供电流限制保护? 我还必须将特定 GND 连接到稳压器的 GND 吗?

最后、我能否使用 ICDI-Debug USB 编译和运行程序、同时使用 BoosterPack 接口为微控制器供电?

我希望您不会对我的问题感到不知所措。  

很抱歉我的英语不好。 这不是我的母语。

我希望有人能帮我。

祝你一切顺利、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jos é、
    欢迎来到论坛。 首先,你的英语很好(比我的西班牙语好得多)。
    将5V 从 LM7805连接到 BoosterPack B1-1和 B2-1。 还将 LM7805的 GND 连接到 B1-2和 B2-2。 我建议您使用保险丝保护 LM7805 (2A 快速熔断应该起作用)。 请记住将 JP1上的跳线移至"BoosterPack"。 是的、您将能够连接到 ICDI-DEBUG USB 并继续进行调试。