This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何查找微控制器 IP 和 Mac 地址?

Guru**** 2617305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/723038/tm4c1294ncpdt-how-can-i-find-my-microcontroller-ip-and-mac-adress

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好,  

当我写标题时,如何找到 我的卡 TM4C1294xl 的 IP 和 Mac 地址? 。 我将尝试与以太网通信。 我需要 IP 和 Mac 地址。  

谢谢你  

祝你度过美好的一天  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 为 Launchpad 电路板提供 MAC 地址、但您有责任为定制电路板提供 MAC 地址。 请参阅以下文章:
    e2e.ti.com/.../1405547