This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S9D96:TRACER32 SafeRTOS ROM

Guru**** 2614555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/720665/lm3s9d96-tracer32-safertos-rom

器件型号:LM3S9D96

您好!

我使用 TRACE32工具调试基于 LM3S9D96的平台。 Tracer 能够列出并分析所有 SafeRTOS 对象(任务、队列...)。 但它不适用于此版本的 SafeRTOS。 您是否拥有此 SafeRTOS 的符号文件或 elf 文件  ? 我需要将其发送到 Lauterbach、如果 Lauterbach 在 ROM 和 RAM 中有符号列表及其此 SafeRTOS 对象的地址、则 Lauterbach 可以更新 TRACER32工具。   

此致。

Thierry Gautier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高提亚、
    LM3S 是一款 NRND (不推荐在新设计中采用)旧器件。 谁移植并为您提供了 SafeRTOS? 我认为 Stellaris 库没有移植 SafeRTOS。 尽管如此、我们没有用于此器件的 SafeRTOS 的符号文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我在基于 LM3S9B96或 LMS39D96的旧产品上工作。 我需要使用器件 ROM 中的 SafeRTOS 3.0进行软件调查。 我使用能够分析所有 SafeRTOS 对象的 TRACER32工具。 但它不适用于 SAFERTOS 的3.0版。
    该软件使用位于 MCU ROM 中的 LM3S9D96内的 SafeRTOS。 我认为 Luminary society 与 WITTENSTEIN high integrity systems society (www.highintegritysystems.com/safertos)合作 开发适用于 LM3S9B96和 LM3S9D96的 SafeRTOS。
    我认为旧的 Luminary 会有符号文件或 ROM 代码的 elf 文件来生成器件。
    此致、
    Thierry Gautier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

     很抱歉不能再回来。 这是一个过时的器件、我们不具备提供支持的知识、尤其是在软件方面。 您是否可以联系 Lauterbach 寻求帮助、了解他们是否支持 SafeRTOS 版本3.0。