This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:功率损耗问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/722970/tms570lc4357-power-loss-problem

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我的 TMS570有问题。 我知道有些东西被烧了、但我想知道我是否可以做些什么来重复使用它。

我看到这3个 LED 上没有电压、但我不知道原因。 我想知道我是否可以做一些事情、或者 MCU 无论如何都不能工作、它无法再使用。

谢谢。

此致、

Ciprian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您可以从以下位置下载原理图: www.ti.com/.../tmdx570lc43hdk
    U37 (+5V 稳压器)可能无法正常工作。 首先目视检查 U37及其周围。 可能是问题可见。 如果不是:

    1.检查输入电压是否为12V;

    2.检查 C163上的电压。 如果您没有12伏电压、则 L8会熔断(由于 DS5打开、因此 L8之前有12伏电压)。
    3.检查 C165或 C164上的电压。 如果您没有5V 电压、则 U37无法正常工作。
    4.如果 C165或 C164上的电压为5V、则测量 C166或 TP12上的电压。 如果您不测量5V 电压、则 L10可能会出现故障。

    您可以在识别有问题的组件时进行更换。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 C165和 C166可能会烧坏、因为它们上没有电压。
    我将替换它们。 也许您可以建议我在哪里可以找到这样的替换器件以进行订购。

    此致、
    Ciprian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ciprian、
    如果 C163上有12V 电压、而 C165上没有测量5V 电压、则问题似乎出在 U37中、而不是 C165或 C166中。 您可以尝试替换 U37... 或者、您也可以下载 U37 (TPS54350PWP)的数据表并进行更深入的研究-可能是电源芯片启用了过流保护(如果连接到5V 的某些其他组件、例如 U39损坏)等等...

    此致、
    米罗