This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:TMS570LSX42 Hercules 引导加载程序 CAN

Guru**** 2792505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/722786/ccs-tms570ls0432-tms570lsx42-hercules-bootloader-can

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

您能告诉我为了成功构建而需要导入哪个文件吗?

另外,我对 CSS 和 TI Arm 很陌生,非常感谢您提供清晰的指导  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从 C:\..\workspace\SafetyMCU_Bootloader\TMS570LS04x\ls04_CAN_boot 导入 CCS 工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    使用"File-Import from CCS"菜单。 系统将提示您选择工程类型、您必须从 Code Composer Studio 中选择"CCS Projects"。 然后点击"下一步"按钮并选择项目所在的文件夹。 选择此文件夹后、CCS 将显示发现的工程。 在相同的窗口中、您可以选中"Copy projects into workspace"、这会将选定的工程复制到默认的 Projects 文件夹中。

    QJ 已标记此线程中的其他指令: e2e.ti.com/.../722152

    此致、
    米罗