This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:寄存器设置的按位或计算

Guru**** 2785865 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/721975/tms570ls0432-bitwise-or-computation-for-register-setting

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在尝试了解某些代码(由 Halcogen 生成)中的操作范围、如下所示、只是为了分配给寄存器值:

systemREG1->CSDIS = 0x000000000000U
| 0x000000000000
| 0x00000008U
|0x00000080U
| 0x000000000000
|0x00000040U
| 0x000000000000; 

直接分配值是否更容易(这应该是按位运算的结果)?

谢谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、
    通过这种方式设置值、可以很容易地遵循设置的内容并查找错误。
    您也可以直接分配值。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Miro。

    您能更好地解释一下这种方法是如何的? 在这种情况 下、CDIS 中的可设置参数为5、但按位或为7的输入、我在前面连接的代码中看到、例如、将零插入三次。

    此致、

    -Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:
    7行代表7个不同的时钟源(请参阅表2-29)。 在不同的 MCU 上、未实现某些时钟源。

    此致、
    米罗