This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:在 Tiva Launchpad 上使用 SW1中断时出现问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/722270/ccs-tm4c123gh6pm-problem-using-interrupt-with-sw1-on-tiva-launchpad

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

你好, 

您能告诉我们您为纠正此错误所做的哪些更改吗? 我将得到相同的误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Haris Habibullah ]您能告诉您为纠正此错误所做的哪些更改吗? 我将得到相同的误差。  [/报价]

    作为"引导海报 Konstantinos 走向成功"的人、我们相信、"您需要的所有细节-都存在于该主题中!"

    而且- iirc -海报接收到"无错误"-相反、他的 LED 未切换到他的预期。

    更多的"关注细节"应该引导您-以及过去的海报-成功...