This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:具有 FreeRTOS 的 RM57Lx 上的插槽

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/721646/ccs-launchxl2-rm57l-socket-on-rm57lx-with-freertos

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

工具/软件:Code Composer Studio

请提供帮助。 我需要有关使用 Launchpad RM57Lx 通过套接字实现通信的教程、谢谢!

Ayuda Por 优惠。 Necesito un tutorial para implar la comunicación con socket utilizando la tarjeta launchpad RM57Lx、¡Gracias!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我们没有套接字示例。 这里有一个 LWIP 套接字示例:

    github.com/.../apps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但它没有使用 launchpad rm57lx 进行编译。  我需要一个教程来进行调整。

    Gracias,pero no compila con launchpad rm57lx。 Necesito un tutorial para hacer la adaptación ó n。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我们没有这种教程。