This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:最大 GPIO

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/722109/rm48l952-maximum-gpio

器件型号:RM48L952

您好!

RM48L952上的最大可用 GPIO 是多少? 是否有 GPIO 可用引脚列表?

有关此问题的文档有点混乱。

提前感谢。

Danilo de Bassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RM48L952器件具有专用的16个 GPIO 引脚(ZWT 封装)或者10个 GPIO 引脚(PGE 封装)。 这些专用 GPIO 引脚能够生成中断。

    诸如 NHET、SPI、MibSPI、CAN 等的其它外设、这些引脚也可被用作 GIO。 请参阅器件数据表中的端子功能表。