This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:TMS570LSX42 Hercules 引导加载程序 CAN

Guru**** 2782495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/722152/ccs-tms570ls0432-tms570lsx42-hercules-bootloader-can

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

您能不能为我提供一个分步过程,我对 TI 和 CCS 不熟悉.... 终端通信... 我正在寻找一些文件、但我没有任何意义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthick、

    请从 TI.com 下载 CAN 引导加载程序、并将引导加载程序安装到 CCS 工作区
    2.为 LS0432导入 CAN 引导加载程序 CCS 工程
    3.编译工程,如果出现任何错误,请仔细检查“包含”文件夹
    编译器之后、请加载 CCS 生成的输出文件并运行引导加载程序
    5.引导加载等待来自另一个器件的命令和数据(另一个 MCU 或 PC 的 CAN 节点、我使用了 PC+CAN 适配器)。
    6.在其他 CAN 节点上运行项目以发送命令和数据
    7.可以引导加载程序获取命令和数据,然后将数据编程到 MCU 闪存中
    获取所有数据并将这些数据编程到闪存后、CAN 引导加载程序将重新生成并跳转到应用程序