This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:RM48L952

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/720179/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们使用的是 RM48L952控制器。

我们必须配置 USB 端口、一个作为设备、一个作为主机。 两者都适用于大容量存储应用。

我们能否获得大容量存储应用程序的驱动程序、或者建议继续操作的方法。

此致、

伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为此主题与 e2e.ti.com/.../720653类似 。 如果是、我可以关闭这个。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、miro、

    请建议继续操作的方法。

    此致、
    伊曼纽尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!
    我认为此主题与 您发布的 e2e.ti.com/.../720653类似、但并未关闭。 我错过了什么吗?

    此致、
    米罗