您好!
我们从客户部署中发现问题、即 几天后无法访问 TM4C1294 MCU、并且可能发生内核挂起。
TM4C1294通过 UART 接口与嵌入式 CPU (通信处理器)相连。 已尝试从复位 UART 接口
嵌入式 CPU、它没有帮助。
我有以下问题、
TM4C1294是否支持内核转储机制?
2.当 TM4C1294卡住时、是否可以从嵌入式 CPU 收集内核转储?
由于它在客户网站上、我们无法连接 CCS。 您是否有任何其他建议来找出根本原因或避免此问题?
谢谢、
SENTHIL
如何为 TM4C1294生成内核转储