This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SPNU540A - HET5A -使用 I/O 回路的功能的引导时间软件测试

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/721194/tms570lc4357-spnu540a---het5a---boot-time-software-test-of-function-using-i-o-loopback

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

请确认或更正我关于安全手册功能 HET5A 的以下结论:

TRM SPNU563A 介绍了该器件

  1. 23.2.5.7回路模式: 回路特性可被应用用来监视一个 N2HET 输出信号。
  2. 23.2.5.7 回路模式 -注意: 不由 N2HET 输出引脚驱动的引脚操作仍可用作正常的 GIO 引脚。

这是否意味着只有在功能模式中配置了 HET 相关引脚时、回路才可用(适用)? 换句话说、 如果 HET 相关引脚被用作正常的 GIO 引脚、那么不能执行 HET 环回测试?

哎呀、我刚刚检查 了 TRM SPNU563A - 图23-11。 HR I/O 架构、这似乎是可测试/也可用于 GIO 模式。

感谢您的澄清,也许我在文档中遗漏了一些细节...

此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiri、

    无论输出是处于功能模式还是 GIO 模式、回路模式都能正常工作。

    此致、
    Sunil