This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L940:0x0以外的 RTOS int 矢量地址

Guru**** 2771205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/721365/rm48l940-rtos-int-vector-address-other-than-0x0

器件型号:RM48L940

如果按如下方式配置链接器、我有运行正常的 FreeRTOS:

/******* 此地图工作正常 /

/*------------------ *
定义大小为4G 的存储器内存内存;

define region vectors = mem:[来自0x00000000大小0x00000020];
定义区域内核=内存:[0x00000020大小0x00008000];
定义区闪存=内存:[来自0x00008020大小0x00177FE0]
| mem:[来自0x00180000大小0x00180000];
define region stack = mem:[来自0x08000000大小0x00000800];
定义区域 Kram = mem:[来自0x08000800大小0x00000800];
定义区域 RAM =内存:[从(0x08000800+0x00000800)大小(0x0003F800 - 0x00000800)];
定义块堆、大小= 0x800、对齐= 8{};

通过副本{readwrite}进行初始化;
不初始化{section.noinit};

放入向量{readonly section .intvecs};
放入内核{readonly section .kernelTEXT};
置于闪存{readonly}中;
放入 RAM{readwrite section .kernelHEAP};
放入 Kram{readwrite section .kernelBSS};
放入 RAM{readwrite};
放入 RAM{block heap};
/*------------------ *

当我从如下所示的任何其他地址开始时、RTOS 在创建第一个任务时停止。

它在下面的 xTaskCreate 函数中的指令"BaseType_t xRunningPrivileged = prvRaisePrivilege ()"上停止。 之前和之后的寄存器也显示在下面。

它向量指向地址0x8 (如果它是一个真正 的 vPortSWI、为什么不向量控制地址0x10108?)。 如何定义链接器 cmd 文件和 init 矢量表?

basetype_t MPU_xTaskCreate (taskFunction_t pxTaskCode、const char * const pcName、const uint16_t usStackDepth、void * const pvParameters、UBaseType_t uxPriority、TaskHandle_t * const pxCreatedTask)
{
BaseType_t xrackPrivilege
=
t、ruxTaskName = vruntyf、vrxrtrueh、vrunteName (vrackName = vrunteTaskName = vrnh、vrunteRTxrx renth、vrunteTaskName = vrunteTaskName;vrunteRTf pxCreatedTask );
portRESET_privile( xPrivileged Running);
return xReturn;
} 

/******* 此地图不起作用 /

/*------------------ *
定义大小为4G 的存储器内存内存;

定义区域矢量=内存:[自0x00010100大小0x00000020];
定义区域内核=内存:[自0x00010120大小0x00008000];
定义区闪存=内存:[来自0x00018120大小0x00167EE0]
| mem:[来自0x00180000大小0x00180000];
define region stack = mem:[来自0x08000000大小0x00000800];
定义区域 Kram = mem:[来自0x08000800大小0x00000800];
定义区域 RAM =内存:[从(0x08000800+0x00000800)大小(0x0003F800 - 0x00000800)];
定义块堆、大小= 0x800、对齐= 8{};

通过副本{readwrite}进行初始化;
不初始化{section.noinit};

放入向量{readonly section .intvecs};
放入内核{readonly section .kernelTEXT};
置于闪存{readonly}中;
放入 RAM{readwrite section .kernelHEAP};
放入 Kram{readwrite section .kernelBSS};
放入 RAM{readwrite};
放入 RAM{block heap};
/*------------------ *

 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CPU 具有用于异常向量的固定地址。 这些都位于地址0x00000000至0x00000020内、在原始链接器命令文件中称为向量。 如果您希望引导程序从偏移量0x10100开始、则仍需要在原始异常引导程序位置有一个"跳转表"。 因此、复位首先跳转到0x0、然后从这里跳转到0x10100、依此类推。

    此致、
    Sunil