This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:存储的修整数据在哪里

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/721671/tm4c123bh6zrb-where-is-the-trim-data-stored

器件型号:TM4C123BH6ZRB

你好

您能否分辨出修整数据存储在器件、OTP、EEPROM、闪存中的哪个位置?

谢谢

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、
    您是否在讨论 PIOSC 调整?

    我认为默认修整存储在闪存中。 不过、用户可以通过软件更改修整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 PIOSC 校准、器件是否在 ATE 最终测试中生成了任何其他校准数据?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有 RTC 计数器调整、但这更多是由应用程序完成的软件调整、而不是 ATE。 ATE 可以执行其他修整(即闪存电荷泵)、但用户看不到这些修整。