This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:用于 NDK 的 TFTP 客户端

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/721543/rtos-tm4c129xnczad-tftp-client-for-ndk

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们已经为 Stellaris 器件编写了一个 TFTP 客户端很长时间。 现在我们切换到 TM4C。 我们用于该器件的其他编程器决定从 lwip 切换到 NDK。

现在、我必须将 TFTP-Client 切换到 NDK-Stack。

您是否有 TFTP 客户端的示例? 或者您是否有工具或文档来切换我的代码。

或者我们是否可以同时使用两个堆栈?

谢谢

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TI-RTOS 中没有特定的 TFTP 客户端示例。 但是、还有其他基于 NDK 堆栈的 TI-RTOS 网络示例、我认为这些示例将帮助您快速入门。  我建议您从 TCP Echo 示例开始。 您可以使用 CCS Resource Explorer 找到这些示例。

    另请参阅 NDK 用户指南和 NDK API 指南。