请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 大家好、
为了尽可能减少 OSCIN 引起的误差、我们需要一个针对 N2HET 定时器机器的超精确计数机制。 现在、我们希望以100MHz 的频率运行 N2HET、使每个 HR 为10ns、LR 为40ns (4条指令)。 每个采样周期的结果计数器介于大约150到200万次计数之间。 我们将使用容差为1ppm 或最大2ppm 的晶体。
我们知道 TMS570LS HDK 中使用的晶体为16MHz、因此我们可以对 PLL 进行编程、从而获得所需的 CPU/VCLK 工作频率。 我们在设计中不使用 FlexRay、因此 TRM 中的以下要求不适用于我们:
OSCIN 频率被限制在10MHz、16MHz 或20MHz 以达到 FlexRay 采样时钟所需的80MHz。 必须相应地选择晶体。
下面是我的问题:
- 为了获得尽可能精确的100 MHz CPU 工作频率、建议使用哪种 OSCIN 频率?
- 20MHz OSCIN 是否比16MHz 更适合、因为所需的100MHz 是它的倍数?它对 PLL 没有任何影响?
- OSCIN 的最大输入频率是多少?
非常感谢。