This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137 MibSPI 接口:从模式接收组未完成

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/721069/tms570ls3137-tms570ls3137-mibspi-interface-slave-mode-receive-group-not-complete

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我将 TMS570LS3137微控制器用于从模式下的应用之一。 在启用传输组#0的情况下、我需要一组数据(特别是48字节)。 我总是会看到缺少几个字节、或者数据的顺序与发送的顺序不同。 原因可能是什么。

提前感谢。

此致、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    RXOVR 标志(覆盖标志)的状态是什么?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您的回答。

    问题现已解决。 如果未看到接收 TGINtFlag 被置位、我一直在通过 SPI 总线传输数据。 删除发送代码后、我能够看到整个 SPI 被打包在接收缓冲区中。

    谢谢、

    Kalyan