This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:使用 TM4C1294NCPDT 的 Profinet 应用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/721246/ccs-tm4c1294ncpdt-profinet-application-using-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们有 TM4C1294XL 连接 LaunchPad、工作中的 Profinet 代码可从 http://www.port.de 获取。  我想在 Code Composer Studio 中将 Profinet 代码与 TM4C1294NCPDT 控制器集成。 我尝试了 Enet_IO 示例代码。 我遇到了一些错误。 我不知道将 C 源 代码与 CCS 集成是否正确。 使用 Profinet 是否需要任何额外的硬件? 如果需要、请通知我需要 集成哪些硬件。 如果 CCS 已经足够、请向我解释如何与 Profinet 集成。  

谢谢您、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们对工业 Profinet 没有任何经验。 我的理解是、Profinet 使用传统的以太网硬件和软件来定义一个网络、该网络负责构建与可编程控制器交换数据的任务。 如果我错了、请纠正我的问题。 我认为 Profinet 更像是一个应用层、它使用 TCP/IP 进行非时序关键型数据交换、但对于实时操作、它需要能够与链路层的以太网通信、从而绕过 TCP/IP。 这是我知道多少。 话虽如此、我们在整合 Profinet 方面没有提供示例或指导。 希望一些社区成员可以在这里提供一些建议。 我还建议您与您获取 Profinet 代码的相关方联系、以获取建议。