请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
我不明白当我的 MCU 具有空白闪存时会增加什么值:当 MCU 使用其内部运行的软件时、我想跟踪复位。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我不明白当我的 MCU 具有空白闪存时会增加什么值:当 MCU 使用其内部运行的软件时、我想跟踪复位。
在调试期间、我在检查上电复位之前放置了一个检查点;我手动复位 SysEr 并按下 PORRST。 我的期望是将 SysEr 的 PORST 位设置为1、但当我重新连接到目标时、控制台会显示以下消息、程序在"abort"处挂起(并且 PORST 位无论如何也不为1):
PORRST 之前:
CortexR4:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@地址0x0CortexR4:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@地址0x0由于系统复位 CortexR4:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@地址0x0由于系统复位 DAP:错误: (错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包6.0.576.0) CortexR4:错误:(错误-2063 @ 0x0)无法复位器件。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真软件包6.0.576.0) CortexR4:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.576.0) CortexR4:20次尝试后无法确定目标状态 CortexR4:在断开连接之前无法从目标删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接和重新加载程序之前复位仿真器、然后再继续调试 CortexR4:读取定时器值失败。
PORRST 之后:
CortexR4:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@地址0x0CortexR4:启用此函数时出错:没有支持此作业的 AET 资源。 CortexR4:启用此函数时出错:没有支持此作业的 AET 资源。