This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952

Guru**** 2758705 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/720653/rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

您好!

我正在使用 RM48L952。 我希望一个 USB 端口用作设备、另一个用作主机(两者都用于存储应用)。

我找不到适用于大容量存储应用的任何驱动程序。

请建议驾驶员或使用哪种方法来启动。

对于、我有一个 COM 端口驱动程序、但如何配置大容量存储应用程序。

此致、

伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊曼纽尔

    请从2012年开始查看此帖子中的信息:
    e2e.ti.com/.../214746

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    •我们正在使用 RM48L952控制器、我们想要实现 USB -一个端口用作 USB 主机、另一个端口用作 USB 器件。
    •我们找到了一个适用于 COM 端口应用的 USB 设备驱动程序、除此之外、我们没有找到任何适用于 USB 大容量存储应用的驱动程序。
    •我们需要 USB (主机和设备)作为大容量存储应用程序(笔驱动器)。

    此致、
    伊曼纽尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不提供完整的 USB 通信堆栈、仅提供低级头文件。 您可以看到来自第三方的示例、因为 RM48 MCU 无一例外地实现了标准 OHCI 规范。

    请访问以下链接、查看 Micrium 针对 RM48 MCU 的实施方案:
    www.micrium.com/.../

    此致、
    Sunil