This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PZ:具有 TM4C123GH6PZ 的3线 SPI

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/720587/ccs-tm4c123gh6pz-3-wire-spi-with-tm4c123gh6pz

器件型号:TM4C123GH6PZ
主题中讨论的其他器件: TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 TM4C123GH6PZ 进行一个项目 、在这个项目中、我将一种液体的容量调到一个瓦萨尔

我的项目即将结束、但根据 Clint 要求、我需要添加具有3线 SPI 接口的 EEPROM  

我的问题是  

  • TM4C123GH6PZ 是否支持3线 SPI  
  • 如果它支持如何将3线 SPI 连接 到我的控制器
  • 我是否需要在我的4线 SPI 程序中进行任何更改以从3线 SPI 读取值
  • 如果 TM4C123GH6PZ 不支持3线 SPI、是否有任何其他方法从 EEPROM 读取值

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    正如 Amit 在另一帖子中所解释的、TM4C123在3线模式下不支持半双工。 除传统 SPI 格式外、该器件还可以在半双工模式下使用 MICROWIRE 格式。 有关详细信息、请参阅数据表。 您需要检查 EEPROM 是否支持 MICROWIRE 格式。 有支持4线制 SPI 的串行 EEPROM。 您是否会考虑这些4线 EEPROM 产品?

    下面的链接说明了如何将4线制 SPI 主器件连接到3线制 SPI 从器件。 请注意、这只是供您探索的参考。 或者按照 Amit 的建议、您可能需要考虑将 I/O 位拆裂作为另一个选项。

    www.totalphase.com/.../200350046-Interfacing-with-3-wire-SPI