This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:STC/LBIST 最大时钟速率

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/720548/tms570lc4357-stc-lbist-maximum-clock-rate

器件型号:TMS570LC4357

有关 LBIST/STC 时钟速率的当前文档尚不清楚。 我想澄清以下几点:

1) 1) STC1段0测试允许的最大时钟速率是多少?

2) 2) STCLKDIV.CLKDIV 对输入时钟有什么影响? 它是否与 STCCLKDIV.CLKDIV0 / STCCLKDIV.CLKDIV1相同? ("分频比将为 n+1?")

  2a)设置 STCLKDIV.CLKDIV = n、与设置 STCLKDIV.CLKDIV = 0、 STCCLKDIV.CLKDIV0 = n、STCCLKDIV.CLKDIV0 = n、STCCLKDIV.CLKDIV1 = n 之间是否有任何有意义的差异?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忍者、您好!
    STC1段0的最大时钟频率为110MHz;
    只有当 SYS2模块的 STCLKDIV 寄存器(@ 0xFFFF E644)的 CLKDIV 字段中的值为零且这是为了实现软件兼容性时、STCCLKDIV 中的分频比(@ 0xFFFF E108h)才会生效。 分频比将为 n+1。
    2A)如果您使用 STCLKDIV.CLKDIV、则两个段的同一分频器将处于活动状态。 如果为每个段使用 STCCLKDIV.CLKDIV0/1分频器、其光栅可能会有所不同。

    此致、
    米罗