This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:LIN 测试

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717847/ccs-tms570ls3137-lin-test

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

用于测试 TMS570LS3137 HDK 的任何示例 LIN 程序

我使用的是具有 HDK 的 LIN 收发器板、以及收发器的就绪状态电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arabind、

    如果您启用的话、HALCoGen 会生成 LIN 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答
    我只使用 Halcogen 生成的代码,如果可能,可以共享您的 main.c 文件。
    以及如何进行调试以证明我的硬件正常工作。

    此外、如果我将 LIN 节点配置为主节点、则可能自身可以接收自己的消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、
    您可以在 HALCoGen 示例文件夹中查看一些 LIN 示例。 有一个 TMS570LC43x MCU 示例。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miroslav、

    感谢您的回答、它工作 正常。