This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:与错误相关的问题:SSWF021#45—PLL 无法启动。 权变措施

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/720244/tms570ls0714-question-related-to-error-sswf021-45-pll-fails-to-start-workaround

器件型号:TMS570LS0714

你(们)好  

我们正在阅读 SSWF0221#45— PLL 无法启动的应用报告。 权变措施。  

我是否可以提出两个问题:

1.我应该为函数调用_errata_SSWF021_45_pll1()函数输入什么参数?

2.如果下面函数的返回值不等于0,我该怎么办?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    勘误文档注 释 www.ti.com/.../spna233a.pdf 还介绍了输入参数以及函数返回值的解释。

    将系统置于安全状态的例程取决于应用、即如果 PLL 无法获得锁定且无法使用、系统响应应该是什么。

    此致、
    Sunil