This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:SysCtlDelay 函数提供的延迟

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/720046/ccs-tm4c1294ncpdt-delay-provided-by-sysctldelay-function

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

SysCtlDelay()函数在 CCS 中提供多长时间?

如果我们给出 SysCtlDelay (1000)、它将提供多少延迟(以微秒为单位)>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    您可以在我们的 DriverLib 用户指南中找到答案、该指南位于 TivaWare 的文档/文件夹中的 SW-TM4C-DRL-UG-2.1.4.178.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢:)