This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HET IDE 安装问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719555/tms570lc4357-het-ide-installation-problem

器件型号:TMS570LC4357

我遇到了同样的问题、但我无法解决以 admin 身份运行 HET IDE 的问题、它不起作用。

安装 HET IDE v03.05.01时遇到问题。 当我尝试启动时,我收到一条错误消息,告诉我找不到 syncadlauncher.dll。

在 syncad 安装过程中,我在安装 unwise.exe 时遇到错误,但我认为这只会影响卸载过程。 SynCAD 安装结束时出现错误消息:"Error installing SynaptiCAD。 必须安装 Synapticad 才能使用 HET IDE。"
但是、syncd 似乎正在工作、并且 C:\SynaptiCAD\bin\Win32中存在 syncadlauncher.dll。
是否有方法告诉 HET IDE 在哪里可以找到 syncadlauncher.dll?

安装详细信息:

HET IDE v03.05.01 (安装在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Hercules \HET IDE\03.05.05\上)

Synapticad 安装在(C:\SynaptiCAD)上

在 Dell OptiPlex 5050上运行的 Windows 10 PRO (v1803内部版本17134.228)

我要添加一个看起来像安装日志的文件

e2e.ti.com/.../3531.INSTALL.LOG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hector、

    我可以在运行 Windows 10 Pro 的计算机上安装 IDE、而不会出现任何错误。

    是否可以通过保留所有默认文件夹选项来尝试卸载并再次安装(以 admin 身份运行)?

    此致、
    Sunil