This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:损坏时的 RM44L920 I/O 状态

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719723/rm44l920-rm44l920-i-o-status-when-damaged

器件型号:RM44L920

您好、当内核电压超出所需的规格 Vcore >1.4V 或 Vio>3.6V 时、它将损坏 MCU、当 MCU 损坏时、它的 GPIO 输出的状态是什么? 我们在 SIL3项目中使用了 MCU、当 MCU 损坏时、我们需要将输出设置为安全状态、因此我们需要知道 MCU GPIO 输出损坏时的状态。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 MCU 损坏时、未定义 GPIO 的状态。

    此致、
    米罗