This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:RM44L920寄存器表

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719400/rm44l920-rm44l920-register-table

器件型号:RM44L920
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、我可以从哪里获得 RM44L920APGE 寄存器表? 能否将引脚51 MIBSPI3SOMI[0]/AWM1_EXT_ENA/ECAP2设置为 GPIO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 MibSPI 模式下、您可以将引脚51设置为 GPIO。 您可以在数据表中看到端子配置和功能(对于 MibSPI 模式下的引脚51、请参阅第18页)。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在数据表中看到了 GIOA 和 GIOB 的介绍、所有 GIOA 和 GIOB 都可以是中断、我是否可以将引脚51设置为 GIOA 或 G
    IOB、GIOA、B 和 GPIO 之间有何差异? "xxxxxxxx 或 GIO"数据表中的说明意味着这些引脚可以单独设置为 GPIO、对吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    引脚51不能被复用为 GIOA 或 GIOB。
    在您的特定情况下、可以使用 HALCoGen 将引脚51 (MIBSPI3SOMI[0]/AWM1_EXT_ENA/ECAP2)设置为 GIO、如下所示:您应该转至 SPI3->SPI3端口选项卡、并将 SOMI 引脚模式设置为 GIO 及其方向。 之后、必须为引脚51设置 PINMUX 选项卡中的 MIBSPI3SOMI。 然后、从驱动程序启用选项卡中、需要启用 GIO 和 SPI3驱动程序。 HALCoGen 生成代码后、您可以使用 Gio.c 函数。 例如:gioToggleBit (spiPORT3、11);Gio 和 SPI 模块都必须先初始化(gioInit();spiInit();)。

    此致、
    米罗