This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:无法连接到目标

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717163/ccs-tm4c129xnczad-cannot-connect-to-target

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚安装了 TM4C129X DK 并安装了 CCS v6.2.0.00046。  我加载了"闪烁"示例、但遇到"连接到目标时出错"错误。  我的目标设置应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用 CCS 6.2 (这是一个相当旧的版本)是否有原因? 对于新开发、我们建议从 CCS 和 TivaWare 的最新版本开始。

    请检查这些相关帖子、这些帖子提供了解决此类错误的建议。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/483922

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/318441/1107870

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经安装了最新的 CCS 和 TivaWare 并下载了 LM 闪存编程器来解锁调试端口。  执行调试端口解锁后,我尝试将整个闪存擦除作为目标测试,并得到“**错误**:无法初始化 taget - 0!” 错误消息弹出窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    您是否确定按照 此帖子中的说明执行解锁步骤? 需要遵循一些具体步骤。

    我将把这个主题移至 TM4C 论坛、以便在您继续遇到问题时、那里的专家可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经多次完成解锁步骤。 CCS 和 LM 闪存编程器仍然无法连接到目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个新的 DK-TM4C129X 板、还是 贵公司其他人使用过的板? 连接微型 USB 电缆(右上角)时,是否看到右上角的绿色 LED (D1)、橙色5V D9和绿色3.3V D10 (均位于左侧边缘)亮起?

    http://www.ti.com/lit/ug/spmu361/spmu361.pdf

    连接时、您在设备管理器中看到 Stellaris ICDI 吗?

    当您尝试解锁器件时、您是否连接到了"Debugger USB"或"USB OTG"连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    公司内的其他人也使用过这种方法(未显示天气演示)。

    D1、D9和 D10亮起。

    我在器件管理器中看到了 Stellaris ICDI。

    连接到调试器 USB。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、有两件事要尝试。 ITry 使用不同的 USB 电缆和不同的 USB 端口(在极少数情况下、我发现可以解决问题。 第二件事是下载并安装旧工具 LM Flash Programmer (www.ti.com/.../LMFLASHPROGRAMR)。 该工具专门支持 DK-TM4C129X。 您可以从"其他实用程序"选项卡尝试解锁过程。 此外、您还可以使用此实用程序更新 ICDI 固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已尝试其它 USB 电缆和端口。 不好。

    该链接将我指向我正在使用的 LM 闪存编程器(内部版本1613)。

    ICDI 固件更新显示我具有相同或更新的版本。 我继续说、并无错误地进行了更新。

    仍然无法连接到目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚尝试过另一台计算机(Win 7)、我收到了相同的消息。  无法初始化目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否了解此板是否适用于先前的用户? 它是否已经损坏、然后直接放在架子上? 您是否可以使用其他板进行尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将板带到了前两个用户中的一个、他尝试在他的计算机上连接、但遇到了相同的问题、无法初始化目标。  我正在等待另一位用户的声音。

    我们只有一个板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    电路板现在正在响应、未安装多个 J3跳线。