This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:将两个 CAN 控制器连接在一起

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719190/tm4c1294ncpdt-connect-two-can-controllers-together

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

是否可以将两个 CAN 控制器连接在一起?

MCU0_CAN_TX->MCU1_CAN_RX

MCU1_CAN_TX->MCU0_CAN_RX  

我不需要总线、因此我不需要信号转换。 它仅用于测试。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Briceag、

    这不奏效。 您需要一个收发器、因为 CAN 模块需要通过收发器查看其自身的 TX 反射回 RX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在"全部"风险-由(任何)用户完全接受和确认-已建议公司/我(上述注明的"TX 反射")(可以)通过在 CAN_TX 和 CAN_RX 之间插入电阻器来实现。  (~10K 似乎是一个"合理"的起点)   

    此类实施符合"快速且(非常)脏污"的标准。   请注意、我不 是对   我公司的一个或多个客户"倡导这一点"、而只是"报告其信念/发现"。   仅当 客户"匆忙且绝望"时、才选择此路径。    (仅用于"测试"-知识收集-目的)

    也接受-"任何现实世界"应用"将要求"使用 CAN 收发器(每端一个)以及适当的终端。   这种 xcvrs。 可同时提供5V 和3V3电源输入-此处的 MCU 应采用后者(3V3)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢大家。

    您的回答解决了我的问题(实际上是我的疑问)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了!   但是-您有"标记您(自己)的帖子-作为解决您问题的帖子。"

    然而-您的帖子只是"注意到另一个较早到达的帖子-提供了(真实)解决方案。"   这是这些早期帖子中的一个或两个、应该(现在)更正确地接收您的"已解决"绿色戳记(奖)...  您可以向多个帖子授予此类奖励-尤其是那些(真正)解决了您的问题/疑问的帖子...

    BTW -在您的头像中呈现极佳的景观。   你在哪里?   看起来很棒...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以选择将自己的帖子标记为"已解决"、这有点奇怪。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我们来谈谈这一领域。
    它位于罗马尼亚(欧洲)达瓦的据点。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Briceag Cosmin"]我可以选择将我自己的帖子标记为"已解决"、这有点奇怪。

    真的很棒——我的朋友!   这证明了一个"长期"的论坛弱点-仍然是"未改正"。   即使是个奇怪的人-(相当)最近的决定是、"离开"-总是(激励)"喜欢!"

    感谢您的善意-当您有机会时、您是否可以测试我的客户报告(有意为复数)、"通过(简单)电阻器反馈实现( CAN_TX 和 CAN_RX 之间)"?   这将是值得赞赏的,也可能为这里的其他人服务。

    然而、正如我过去所说的、您必须为"现实世界"应用部署(真正的) CAN 收发器并且您需要朝这个方向前进-比现在更快。   (作为一名水手、"提供"的解决方案 属于"风暴中的任何港口"类别、而(并非所有)港口证明是友好的...