This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719436/tms570ls0432-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432

尊敬的先生:


我们正在使用 Hercules "TMS570LS0432 Launch Pad - LaunchXL TMS57004"评估板。 我们希望在不使用 USB 连接供电的情况下从外部为该板加电。 我们如何实现这一点? 是否有任何相关文档? 我们查看了数据表、但无法找到与之相关的内容。
谢谢您、


Halid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以执行以下操作:1. 拆下保险丝 F1 (而不是这样、您可以切断 USB 电缆中的红线);2. 将外部+5V 连接到 J10.1、GND 连接到 J10.3。

    (如果您不使用 Booster Pack、则+5V 可连接到 J3.1、GND 连接到 J3.2)

    此致、
    米罗