This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:AJSM 始终处于安全状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716528/tms570lc4357-ajsm-always-in-secure

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我使用的是 TMS570LC4357, 但我不理解 AJSM 模块。

上周、我开发了我的软件、并在 TMS 上运行了它、没有任何问题。

但是现在、当我在几秒钟(60秒到90秒)后运行软件(上周未进行任何修改)时、功耗除以2、我失去了 TMS 和我的笔记本电脑(以太网)之间的通信。

然后、我想连接 JTAG、我意识到 TMS 处于安全模式。

 

由于 UNIFLASH、我能够解锁它、但它再次进入安全模式(电源和振荡器都很好)。

 

您能解释 一下 TMS  是如何在安全模式下运行的吗? 或线索来调查此行为?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请检查这是否不是 JTAG 通信问题。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现问题了、振荡器不稳定、有时 时钟生成正确、有时时钟不生成。

    我更换了组件、它工作正常。

    谢谢你