This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:使用 USB-2-MDIO 工具测试 DP83620以太网 PHY

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620, EK-TM4C123GXL, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718923/ek-tm4c123gxl-using-usb-2-mdio-tool-to-test-the-dp83620-ethernet-phy

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他部件:DP83620USB-2-MDIO

您好、TI、

根据 USB-TO-MDIO 工具详细信息、需要使用 MSP430板与 MII 引脚连接并访问以太网物理寄存器。

我需要了解这可以使用 EV-TM4C123GXL 来完成、过程是相同的。

我正在尝试访问 DP83620以太网 PHY 的寄存器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chitransh、

    遗憾的是、这实际上是以太网论坛的问题、您在该论坛中引用了您最初发布的帖子、而不是我们的 TM4C 论坛。 我将解释原因。

    我下载了 USB2MDIO 工具并查看了它提供的内容。 它不包含任何源代码、因此从我们的角度来看、我看不到用于 TM4C 的任何方法。 输出文件将与 TM4C 不兼容、如果没有源代码、则无法为 TM4C MCU 重建项目。 不过、我在以太网论坛上提到的原因是、如果有等效的 TM4C、使该工具成为工具的以太网团队可能能够提供该工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、
    显然、USB-2-MDIO 与 MSP430 Launchpad 配合使用以访问 DP83620的寄存器、并且无法为 EK-TM4C123GXL 移植代码。

    感谢您的建议。