This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4E129BNCZAD 电压分压问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718880/tm4e129bnczad-voltage-dividing-question

主题中讨论的其他器件:TM4E129BNCZAD

您好、先生、

TM4E129BNCZAD ADC 电压分压范围是多少?

目前、我设计2V 作为 ADC 电压分压、如果我设计的是下图1.2V、那么它是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anne、

    有关 TM4E 的问题不应发布在 E2E 上、请直接离线联系我、我将私下向他们解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacobi、

    我给您发了电子邮件、请帮您解决问题、
    谢谢你