This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GXL H 桥电机方向控制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718782/tm4c123gxl-h-bridge-motor-direction-control

主题中讨论的其他器件:Energia

嗨!

有人能给我提供 TM4C123G 电路板上直流电机的 Energia 编码吗

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dil、

    根据我们 TM4C 论坛指南的第5点、我们在此论坛上不支持 Energia、但您应该在 forum.43oh.com/.../上的 Energia 社区提出此问题 -他们可能能够提供您所寻求的示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您与供应商的 Ralph 达成"完整协议"时-如果您提供了一个(最近确认的)到您的"H-Bridge"的链接、我很可能会提供建议。

    也许可以注意到、"在这些(相同)指南中嵌入的第1至第4点-几乎没有"被注意或阅读"的机会-第5点(几乎肯定)根本没有机会!   它 仅是“有效消息传送”... (可能)成功。   (作为供应商的 Ralph -我已经讨论过... 将"牙齿"放入"论坛指南"-(显然)是必填的!)   

    您必须(更好)描述(理想的链接)"TM4C123G"板的含义。 您选择了哪些候选引脚-这也将证明很有用-

    “Energia crüe”正在(仍然)无法稳定... 仍然使用此 TM4C 论坛作为他们的"技术倾弃地!" (我的回答将是"仅限一次"-除非和直至-("中等程度上来说、"卸载 crüe "-假定(部分)我的工作负载...)