This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:BQ76PL455A-Q1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718753/tms570ls0432-bq76pl455a-q1

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-TMS57004BQ76PL455A-Q1

您好!

我和我的朋友正在设计一个电池管理系统,我们正尝试使用“Hercules TMS570LS0432 Launchpad -- LAUNCHXL-TMS57004 ”,我们使用的 BMS 是“BQ76PL455A-Q1”板。

当我们在互联网上搜索时、我们发现德州仪器(TI)的文档建议我们需要去掉位于 FT2232HL (板上) 38和39引脚上的2个电阻器、以便我们在2之间进行通信。  但根据该论坛、一位用户仅移除了位于 FT2232HL 38引脚上的一个电阻器(R8)。  

我们无法理解移除电阻器以创建 UART 通信的目的、此外、移除电阻器后、我们还能使用 USB 连接对电路板进行编程和调试吗?

提前感谢、

Halid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Halid、

    TMS570LS0432微控制器有一个 UART 接口模块的单一实例。 此模块通常用于连接 launchpad 上的 FTDI 芯片、以支持 FT2232所需的 UART 数据通道。

    与 BQ76x EVM 配合使用时、需要使用专用 UART 引脚连接到 BQ76x 上的 UART 引脚。 然后、需要使用另一个 UART 通道来连接 FT2232、该通道是通过使用可编程高端计时器(N2HET)模块模拟 UART 接口创建的。 这个仿真 UART 通过使用两个 N2HET 引脚完成、NHET00 (用于 TX)和 NHET02 (用于 RX)。

    拆下两个电阻会断开专用 UART 引脚与 FT2232的连接。 然后、将 NHET00和 NHET02引脚连接到 FT2232以恢复 FT2232数据通道。 在这种情况下、所有功能仍然可用。

    此致、
    Sunil