This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:ePWM TZ 函数、如何知道触发哪个 TZ 引脚?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717187/tms570ls0714-epwm-tz-function-how-to-know-which-tz-pin-are-triggered

器件型号:TMS570LS0714

你(们)好  

在 ePWM TZ 函数中、我们使用 TZ1和 TZ2。  如何知道触发了哪个 TZ 引脚?  

一旦发生故障、我们可以做些什么来知道 TZ1或 TZ2被触发?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用数字比较子模块。 《技术参考手册》第17.8.9节介绍了数字比较子模块。
    TZ1..3输入通用数字比较 A 高/低和数字比较 B 高/低信号(DCAH/L 和 DCBH/L)。 DCAH/L 和 DCBH/L 可以触发事件、生成触发区中断。 您可以配置不同事件何时触发中断。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个 nTZx 引脚与 N2HET 功能复用。
    nTZ1与 N2HET1[29]进行多路复用、
    nTZ2与 N2HET1[27]和复用
    nTZ3与 N2HET1[10]复用

    您可以读取这三个 N2HET1引脚中每个引脚的输入引脚状态、以确定哪个触发区输入被置为有效。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    因为我们不熟悉如何使用引脚复用功能。 我们是否可以参考任何示例代码或应用手册?

    谢谢!
    Py Tsai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 TRM 中的 I/O 复用模块一章。 本章介绍了所有复用功能及其控制。 通常、多路复用仅在输出功能上实现、输入路径广播到所有连接的模块。 例如、当在 nTZ3上驱动 tripzone 输入时、您可以通过读取 N2HET1[10]的输入引脚状态来读取引脚状态。

    此致、
    Sunil