This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:CortexR4:初始化闪存编程时出错:目标无法读取寄存器 CPSR

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718352/ccs-rm48l952-cortexr4-error-initializing-flash-programming-target-failed-to-read-register-cpsr

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

你好  
 
 
我 将 Hercules 系列微控制器 RM48L952DPGET 用于其铁路项目之一。 我们处于原型设计的初始阶段、遇到了以下问题。 请您为我们提供同样的帮助。
 
  1. TI 评估板包含 RM48L952ZWTT (BGA 封装)、代码正常。
  2. 我们使用的是 RM48L952DPGET (LQFP)、但代码未加载、并显示错误、如下所示
 
加载程序错误。
LE32.OUT 加载失败。
Ant 控制台窗口显示以下错误:
CortexR4:GEL 输出:闪存@地址0x0CortexR4的存储器映射设置:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2062 @ 0x136)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.504.1)  
CortexR4:GEL 输出:由于系统复位、闪存@地址0x0的存储器映射设置

CortexR4:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-2062 @ 0x136)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.504.1)  

CortexR4:文件加载程序:无法终止闪存编程:目标无法写入0x08000000

CortexR4:GEL:文件:C:\Users\sonal.sharma1\Desktop\software backup\3aug18\Debug\RM48 HDK Reve Demo LE32.out:加载失败。
 
在遵循 TI 论坛上提供的建议后、我们发现了另一种错误、如下所示
 
CortexR4:GEL 输出: RAM 的存储器映射设置@地址0x0.CortexR4:GEL 输出: 仅用于调试!CortexR4:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2062 @ 0x136)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.504.1)  
CortexR4:初始化闪存编程时出错:目标无法读取寄存器 CPSR

CortexR4:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或存储器映射。

CortexR4:文件加载程序:验证失败:地址0x00000000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

CortexR4:GEL:文件:C:\Users\sonal.sharma1\Desktop\software backup\2aug18\Debug\2AUG.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

CortexR4:GEL 输出: 由于系统复位、闪存@地址0x0的存储器映射设置
 
尽快寻找解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查所有电源、时钟和复位信号是否正常。 探测器件上的 nRST 引脚、查看当 nPORRST 被置为有效时它是否变为低电平、并在 nPORRSt 被释放后的一段时间内变为高电平、然后保持为高电平。 该引脚还需要在 PCB 上使用外部上拉电阻器。

    此致、
    Sunil