This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TM4C1294xl

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718424/ek-tm4c1294xl-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

tm4c1294中的每个 SPI 是否都有专用 FIFO、或者四个 SPI 是否共享 FIFO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好拉曼、

    TM4C1294 QSSI 模块有两个 FIFO、一个发送 FIFO 和一个接收 FIFO、每个 FIFO 的宽度为16位、深度为8位。 所有四个 SSI 通道共用这些 FIFO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Ralph