This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:SYSECR 软件复位、任何非易失性寄存器都可以承受软件复位

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/716706/rm57l843-sysecr-software-reset-any-non-volatile-registers-surviving-software-reset

器件型号:RM57L843

您好!

是否存在通过 SYSECR 复位位位触发的系统复位上的非易失性寄存器。 客户需要拥有从应用程序到引导加载程序的通信内容。

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    很抱歉耽误你的回答。

    将系统复位置为有效不会影响 MCU 上 SRAM 模块的内容。 有些寄存器仅在上电复位时复位、但用于指示故障状态。 我认为您最好使用 SRAM 位置或数据闪存组来实现此目的。

    此致、
    Sunil