This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:通用 PCB 上的以太网电路

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/718055/tm4c1294ncpdt-ethernet-circuit-on-general-purpose-pcb

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

尊敬的先生,

                      与上一个有关以太网问题的主题一样、我知道我必须遵循数据表中给出的相同以太网设计。 我们计划根据 LaunchPad 套件中的以太网设计来设计 PCB。 那么、我 的问题是

1.设计用于以太网的 PCB 时、我们应该怎么做? 应遵循哪些规则

2.定制板的 MAC 地址应该是什么

3.我 计划在通用 PCB 上设计以太网电路进行测试、直到获得新的 PCB。 那么、它(以太网电路)是否适用于通用 PCB?  我听说、由于数据速率高、导线可能会增加电感

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这样的"板上以太网子系统"是有道理的-这些以太网组件供应商是否已经实施和/或提供了这样的板?   (以"加快、简化、增强"用户开发。)  

    此类电路板的存在和可用性应该得到一个强有力的线索。

    您的"其他"问题将留待供应商评论-尽管它证明可能 (回答/相关)供应商文档。 存在-并等待(您的)正确搜索/查找/审阅...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../spma056.pdf第4.1或4.2节、具体取决于 PHY。

    2.您有责任获取产品的 MAC 地址。 以下是一些信息:
    standards.ieee.org/.../pilot-ind.html

    3、我从未试过、但我怀疑额外的电容和电感会是个问题。 您能否使用具有板载以太网电路的 EK-TM4C1294XL、然后将所需的其他信号连接到原型板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

                      感谢您的快速回复。

    [引用 user="Bob Crosby"]
    2.您有责任获取产品的 MAC 地址。 以下是一些信息:
    standards.ieee.org/.../pilot-ind.html

                     出于临时目的、我使用的 MAC 地址与我的定制板的 Launch Pad 套件相同。 可以用吗?

     

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使其与具有 MAC 和 Launch Pad 相同的通用 PCB 一起工作。
    感谢你能抽出时间。
    此致、
    Digvijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    利润丰厚的私人 MAC 注册商对不再如此免费的免费互联网收费。 当然,地球上没有人遇到已经在使用的 MAC。 更重要的问题是、谁正在从所有故障 NIC 中回收已注册 MAC、因为从未有人报告过 DOA 或在全球的土地上填充物!

    alas 动态 MAC 服务器自行分配交换机/路由器的封装点可能会在一天内更改设备层。