This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:多个中断触发器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717952/tm4c1294ncpdt-multiple-interrupt-triggers

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、我已经将 GPI 配置为在低电平触发中断、但是当 GPI 为低电平时、会有多个触发。

我打算针对每个低电平触发一次中断。

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

Nihit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、出现了混淆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对这里的用户来说不是“不喜欢”的——不过!

    我们必须假定:

    • 清除 GPIO 中断在 ISR 中发生的时间太晚-导致清除被"禁用"
    • 您的输入信号具有明显的"抖动"-导致多个中断
    • 您的输入为"浮动"-因此容易受到"非法/不需要的"中断的影响

    您是否可以、"解决方案"-在这里、它为他人提供(部分)价值?