This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:导入驱动程序示例时出错

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TMP006, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/714777/ccs-ek-tm4c123gxl-error-importing-driver-example

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

我使用的是 ccsv8和 TM4C123GXL。 从 Resource Explorer 中、我为 Tiva C 系列 Launchpad 安装了 TI-RTOS。 在导入 I2C 示例时、我收到此错误

         导入工程时出错。 无法识别器件 ID "Cortex M.TM4C123GH6PM"

如何解决此问题。

此致、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

     EK-TM4C123GXL 有三个 I2C 示例。 您尝试导入哪个示例以及如何导入? 我刚尝试导入 I2C TMP006示例、没有问题。 请参阅下面的内容。 您是否单击 CCS 图标下载了示例?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我尝试导入 TMP006示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、您有一个 Linux 盒、对吧? 我会将您的帖子移至可以更好地为您提供帮助的正确论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vishnu sathesesh">导入项目时出错。 无法识别器件 ID "Cortex M.TM4C123GH6PM"![/QUERP]

    此错误的最常见原因是 CCS 安装中缺少对该产品系列的支持。 安装 CCS 时、您是否安装了"TM4C12x 基于 ARM Cortex-M4内核的 MCU"组件?

    您可以通过尝试创建新的 CCS 工程并检查 Target 字段是否包含该器件来验证您是否具有正确的器件支持。 如果没有、您需要根据 此常见问题解答为该产品系列安装器件支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AartiG:

    我使用基于 TM4C12x ARM Cortex-M4内核的 MCU 重新安装了 CCS、但仍然显示相同的错误。

    但是,如果我导入 TM4C ARMRegisteredCortexRegistered-M4F MCU 示例,它即将推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vishnu sathesesh"]我使用基于 TM4C12x ARM Cortex-M4内核的 MCU 重新安装了 CCS、但仍然显示相同的错误。

    这与之前的导入错误不同。

    您似乎正在使用 Linux。 您能否检查报告的文件是否实际存在于提到的位置、(即 )在/ccsv8/ccs_base/common/targetdb/connections 下的 CCS 安装目录中是否存在 Stellaris_ICDI_Connection.xml?

    如果有、则尝试通过 进入 Project Properties->General 来生成新的目标配置文件、并将选项设置为"Manage the project 's target-configuration automatically"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果没有,您能否创建一个新的线程,以便我们可以将它们作为单独的问题进行跟踪? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AartiG。

    很抱歉我没有回复,我的工作很忙。

    现在、我能够导入驱动程序示例。 并在此基础上进行了新的应用。

    谢谢

    Vishnu