This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:外部 RST 引脚的高低电平阈值是多少

Guru**** 2614545 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717973/tm4c123bh6zrb-what-is-the-high-low-threshold-for-the-external-rst-pin

器件型号:TM4C123BH6ZRB

在 TM4C123BH6ZRB 数据表中、它没有提到在哪个逻辑电平上、RST 引脚被视为有效或无效。

有人能帮您检查一下吗? 这是否与正常数字 GPI 逻辑相同?

非常感谢

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与 GPIO 引脚具有相同的"TTL"兼容输入电平、VIL <= 0.35Vdd、VIH >=0.65Vdd。